请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 工具/软件:TI C/C++编译器
我有一个有关 CC2541的项目。现在我遇到了有关计时器的问题。我无法 在 BLE 堆栈1..4.2中找到 HAL 计时器 API、因此我无法通过重新格式设置计时器。
那么、现在应该直接按 HAL API 或 RESIGTER 对计时器进行编码。
如果按 HAL Timerr、您是否可以向我发送 HAL_TIMER 库?
如果通过重新激励、 您能向我展示一个基本示例计时器在过低时使用正常模式和交叉。
谢谢!