This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:与主机微控制器的 Cc2650连接

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, BLE-STACK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566825/cc2650moda-cc2650-connection-with-a-host-microcontroler

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACKCC2650

我想在我的应用中使用 Cc2650Moda。  但是 ,我需要知道我的假设是否正确:

    1) 1)我有 Cc2650Moda 硬件的相关信息、 但我没有关于如何在其与主机微控制器之间执行通信的任何信息。  我需要了解哪些信息、例如需要连接的 PIN、需要使用的协议、 如何请求和发送信息。  Summarazing、 我需要在我的应用程序和另一个蓝牙设备之间使用它。  

    2)首先、我将 Cc2650MODA 连接到主机微控制 器、但我不知道 Cc2650MODA 的引脚需要连接到主机微控制器。

   3)我用于在 Cc2650Moda 和主机微控制器之间执行通信的协议是什么? I2C、SPI 或 UART?

   4) 4)在电路板上正确放置 Cc2650MODA 后、我只需要从主机 微控制器发送命令并执行 通信?

我需要先了解这些内容、然后才能制作包含 Cc2650Moda 的硬件原型。 所以 、请您注意、我的疑问非常明确、 但我确实没有找到相关信息。  我尝试使用 Cc2650MODA、因为它似乎是 Microchip RN42的替代产品、 但 如果我不了解如何开始使用、 我将被迫在嵌入式硬件中使用 Microchip 解决方案。

我的 Bests 问候、

Daniel。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我们来看看低功耗蓝牙论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用我们的 BLE 堆栈2.2.1中的 host_test 示例。 我们支持 SPI 和 UART 协议。 任何 GPIO 引脚均可用于 SPI 和 UART 通信。

    您可以在以下位置下载我们的软件堆栈:ti.com/ble-stack
    默认情况下、可以在此处找到该工程、它将位于 c 驱动器中。
    C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650em\host_test

    然后、您需要将电路板类型更改为 CC2650_5XD、以匹配引脚排列。

    我们还提供了有关如何同时使用 MSP432和 CC2650的 Simplelink Academy 培训。
    以下是介绍:
    "TI 的简单网络处理器+简单应用处理器。 借助简单网络处理器、可以轻松地将 BLE 添加到现有 MCU 解决方案中、或快速开始双 MCU 设计。 本实验涵盖的主题包括 BLE 自定义配置文件管理、统一网络处理器接口和 SAPLib。"

    培训内容可在此处找到:
    software-dl.ti.com/.../ble_snp_sap_intro.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Christin Lee、我想知道任何 GPIO 引脚都可用于 SPI 和 UART 通信的信息。 但我仍然有一些疑问。


    1) 1)我不会将 MSP 用作主机微控制器,我的应用中已经使用了另一个微控制器,因此我想知道我需要使用哪些软件和硬件集来对 CC2650MODA 进行编程?

    2) 2)我需要 JTAG 接口来对 CC2650MODA 进行编程和调试、对吗? 它是唯一的方式还是有其它接口对它进行编程?

    谨致问候、

    Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    除了 JTAG 编程、您还可以参阅应用手册 SWRA466 、其中介绍了如何使用 CC2650 ROM 串行引导加载程序。 ROM 串行引导加载程序将使用精选的 IO 支持使用主机 MCU 中的 UART 或 SPI 对内部存储器内容进行编程。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您仍然可以为 CC2650MODA 使用简单的网络处理器。