This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:CR2032的高容量备用电池

Guru**** 2564260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567192/cc2650stk-alternative-higher-capacity-battery-to-cr2032

器件型号:CC2650STK

我想使用容量更高的电池、而不是使用 CR2032 (225mAh)和 TI 传感器标签。 我考虑的一个选择是 CR2450、它是~600mAh、宽4mm、高1.8mm、因此也许可以将 CR2450电池座焊接到 sensortag 上、而不是现有的 CR2032座上。

然而、看起来 CR2450汲取的最大电流被限制在3mA、这对于手表 DevPack 和闪存擦除操作是不够的。 是否有其他尺寸相似、容量更大的纽扣电池可供选择、从而提供更高的电流消耗? 我使用传感器标签+手表 DevPack 作为手表佩戴在用户的手腕上、因此像在下面的螺纹中那样连接2节 AAA 电池并不是很合适、 在任何情况下、下面的主题中提到的 AAA 电池 DevPack 案例似乎都不可购买。

e2e.ti.com/.../1597128

欢迎提出任何建议。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mobashir、
    我不熟悉 CR2450、但最大电流在哪里? 我进行了快速搜索、找不到任何最大电流限制。 高电流脉冲可能会影响电池寿命、但这也适用于 CR2032。

    如螺纹中所述、您可以在任何业余电子产品经销商处购买基本电池座、并在电力线连接上焊接。 TI 不提供 ST 电池组选项。