This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 何时可以在 CC2640R2中提供 ANC 项目?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567118/when-can-provide-ancs-project-in-cc2640r2

主题中讨论的其他器件:CC2640

  我们从 CC2640平台移植到 CC2640R2平台,在输入函数后,不起作用,错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能更详细地描述您的问题吗?

    您从哪个版本的 TI BLE SDK 开始? 您是否开始使用示例项目?

    您是否遵循 CC2640R2软件开发人员指南中的步骤? software-dl.ti.com/.../cc2640-to-cc2640r2.html

    哪个函数会导致您的问题? 您能否发送错误消息的屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RachelP
    我们使用的版本是 SDK1.00.00.22
    现在的问题是蓝牙配对和绑定、simple_peripheral 项目不进行绑定和配对操作、
    我们对工程进行了更改,目前唯一的问题是第一次匹配 bongding,可能会要求 mblie 结束成功,第二次请求,选择匹配,电话不匹配
    在项目中,我们使用函数 GAPBondMgr_SetParameter (GAPBond_ERASE_ALLBONDS, 0, NULL),删除所有绑定,操作没有响应
    谢谢您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您要求手机查找以前的绑定信息并直接进行加密时、如果手机找不到绑定信息、则需要删除手机上的绑定信息、而不是外设设备。

    您应该使用监听器日志来提取配对和绑定信息、以查看是否成功、然后第二次使用监听器。
    那么您将更好地了解正在发生的情况。