请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2 主题中讨论的其他器件:CC2640、 CC2640R2F、 CC2650
您好!
我想知道 CC2640 Launchpad 是否需要进行任何修改才能在蓝牙5.0模式下工作。 特别是增加距离和数据速率。
-克尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Fredrik K:
我再次确认、表示需要额外电路以使用 CC2640R2F +蓝牙5.0实现更远距离的人员不是 TI FAE、而是经销商的产品营销人员。
以下是我们研发团队提出的一些问题。
在2016年12月的 CC2640R2F 数据表中、可编程输出功率高达+5dBm。 +5dBm 能实现4倍的范围吗? www.bluetooth.com/.../bluetooth5
2.如果 CC2640R2F 在固件中配置为蓝牙5.0、它的输出功率是否会大于+5dBm 以实现4倍范围? 如果 CC2640R2F 的输出功率大于+5dBm、它可以实现的最高输出功率是多少? 您是否有支持此功能的测试数据?
是否有 CC2640R2F 数据表的新修订版、表明其输出功率将超过+5dBm、以符合蓝牙5.0标准。
-克尔