This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:SDK 上的 DEVPACK-LED-AUDIO 示例代码

Guru**** 2467130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567109/cc2650stk-devpack-led-audio-sample-code-on-sdk

器件型号:CC2650STK

尊敬的 TI 专家:

您是否有使用 DEPACK-LED-AUDIO 的音频示例代码?

我检查了最新的 SDK 和 GitHub、但我没有任何示例代码。

此致。

Kaka  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    用户指南中包含了获取此项目的过程: processors.wiki.ti.com/.../LED_Audio_DevPack_User_Guide

    请注意:您必须将开发包连接到您的 Sensortag 才能找到要下载的固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    示例代码是 BLE Stack 中的 sensortag_light 示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rachel、YK Chen、您好

    我知道 TI 为 DEVPACK-LED-AUDIO 提供 LED 控制演示、但我会在 DEVPACK-LED-AUDIO 上使用 D 放大器。
    您是否有适用于 DEBAPCK-LED-AUDIO 的音频示例代码?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、DEVPACK-LED-AUDIO 上没有 D 放大器的示例代码。