This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:OAD 目标应用程序不能#39;t 广播

Guru**** 2573675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566898/ccs-cc2640r2f-oad-target-app-doesn-t-advertise

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

我已经完成 了使用 CCS 生成片上生产(映像 A)中提到的过程 、并生成了 bin 文件。 但器件无法正确广播。 有人可以建议任何解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashanth、您好!

    您能否确认您正在刷写 BIM、应用程序和堆栈项目? 您如何验证设备是否未进行广播? 您是否正在使用 BTool 进行发现?

    您使用的是定制开发板还是 TI 开发板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复:RachelP、

     文档所述(请参阅 开箱即用演示(片上 OAD)。  我构建了 BIM 应用程序和 OAD 目标堆栈项目。 然后、在 OAD 目标应用的编译后处理步骤中添加给定的行后、我构建了该行并生成了超级 bin。 我  将使用 Smart RF Flash Programmer 2将该 bin 文件刷写到 LaunchPad。

    我已经检查了使用 BTool 和简单链接 Android 应用程序的情况。 但两者都无法发现电路板。  

    我正在使用上述 LaunchPad。