This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:以下哪一项是在 IAR 中使用 CC2540对 BLE 中央设备进行设计的最佳示例?

Guru**** 2573705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567113/cc2540-which-is-the-best-example-for-desing-a-ble-central-using-the-cc2540-in-iar

器件型号:CC2540

大家好、

在我当前的项目中、我需要使用 CC2540开发一个中央设备来连接我当前的外设

从何处开始使用 IAR 和 CC2540模块进行中央设置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ela、

    我建议从 SimpleBLECentral 项目开始。 这是一个非常基本的 BLE 中央示例。 您还可以查看 SDK 文档目录中的 TI BLE 示例应用指南、以帮助您选择起点。