This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:从哪里可以获得2650平台的默认固件?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589564/cc2650-where-can-i-get-the-default-firmware-for-the-2650-platform

器件型号:CC2650

您好!

我一直在使用 Smart RF 工具通过第三方固件刷写我的 SensorTag。

我想使用交付标签时出现的固件将我的某些标签恢复到其默认配置。

我正在寻找一个.bin 文件、智能射频工具可以将该文件闪存到 SensorTag。

我进行了一些搜索、但未成功找到可找到固件文件的支持页面。

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    十六进制文件位于 BLE Device Monitor 安装中:
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\BLE Device Monitor\firmware\cc26xx

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您下载/安装 BLE Stack 2.2.1、您还可以在 BLE Stack 安装文件夹\Accessories\HexFiles 下找到预构建的十六进制文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找不到附件文件夹、因此您的建议没有让我给出答案。 我下载了 BLE Stack 2.2.1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Zahid、我下载了 BLE Device Monitor 软件、并在其中找到 CC2650SensorTag_BLE_All_v1_40.hex。 我能够使用 Smart RF 工具来刷写固件、而 iPhone 上的 iOS 应用程序可以看到它。 但是、您包含的 BLE wiki 链接会向我显示一条"未找到"消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您将 BLE Stack v2.2.1下载并安装到默认文件夹、则可以在 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\chex 下找到 cc2650stk_sensortag_rel.hex