请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650、
基本上是标题。
例如、在我将 Project Zero 加载到 CC2650 Launchpad 上之后、我希望它在与笔记本电脑断开连接后保持运行。
我可以使板上的 MCU 持续通电、但在断开连接后、它停止执行代码。
正确的步骤是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
基本上是标题。
例如、在我将 Project Zero 加载到 CC2650 Launchpad 上之后、我希望它在与笔记本电脑断开连接后保持运行。
我可以使板上的 MCU 持续通电、但在断开连接后、它停止执行代码。
正确的步骤是什么?
我将十六进制文件(Project Zero for Now)加载到 MCU 上、但在 BLE Scanner 中看不到该器件。
闪存编程器2为我提供:
>启动对目标的访问:XDS-L1000194。 >正在读取文件:C:/Users/Hyunsoo/Desktop/ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL.hex. >开始闪存擦除... >擦除成功完成。 >开始闪存编程... >编程成功完成。 >启动闪存验证... >跳过未分配页面的验证:13. >跳过未分配页面的验证:14. >跳过未分配页面的验证:15. >跳过未分配页面的验证:16. >跳过未分配页面的验证:17. >跳过未分配页面的验证:18. >跳过未分配页面的验证:19. >跳过未分配页面的验证:20. >跳过未分配页面的验证:21. >跳过未分配页面的验证:22. >跳过未分配页面的验证:23. >跳过未分配页面的验证:24. >跳过未分配页面的验证:25. >跳过未分配页面的验证:26. >跳过未分配页面的验证:27. >跳过未分配页面的验证:28. >跳过未分配页面的验证:29. >跳过未分配页面的验证:30. >页:0已验证正常。 >页面:1已验证正常。 >第页:2验证正常。 >第页:3验证正常。 >页:4已验证正常。 >页:5已验证正常。 >第页:6验证正常。 >第7页已验证正常。 >页:8已验证正常。 >第9页已验证正常。 >第10页已验证正常。 >第11页已验证正常。 >第12页确认正常。 >第31页已验证正常。 >验证已成功完成。 >重置目标... >重置目标成功。
最后的复位是否与 Launchpad 不传输有关?