This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:使用 NFC 进行配对?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590210/launchxl-cc2640r2-pairing-using-nfc

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

您好!

  我有兴趣了解如何使用 NFC 配对2个 CC2640R2 Launchpad。 您是否有用于此的示例程序?

  有2个 TI NFC Booster Pack、哪个 Booster Pack 是配对的首选?

  DLP-RF430CL331BP RFID BoosterPack

  DLP-7970ABP

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

     遗憾 的是、我们没有任何 CC26xx 示例、但 NFCLink 库应该可以移植到器件以实现快速开发。 我们的 BoosterPack (第二个链接)支持上述库。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    Klas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。