This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA 的数据长度扩展

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566744/cc2650moda-data-length-extension-with-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC2640BLE-STACK

CC2640团队、

我们有一位客户希望通过 CC2650MOD 将数据长度扩展功能应用到 Android 和 iPhone 设备。

我在 Simplelink CC2640R2 SDK 1.00.00.22的 simple_peripheral.c 中看到了对它的一些引用。
www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

简单外设示例是否可与 CC2650MOD 搭配使用、或者是否依赖于 CC2640R2中的附加 ROM?

如果不是、我们从哪里开始呢?

我们是否有一个 Android 应用程序和演示此内容的源代码?  (我看到下面的这个线程,所以我怀疑它!)
e2e.ti.com/.../542688

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simplelink CC2640R2 SDK 1.00.00.22不支持 CC2650MOD。 您应该将 BLE-Stack 2.2.1用于 CC2650MOD。 在任一 SDK 中、SDK 都支持数据长度扩展、但您必须检查您的 Android/iPhone 以查看该器件是否支持数据长度扩展。 请参阅可用 GitHub 项目中的"吞吐量"示例。 github.com/.../ble_examples-2.2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom。

    我们是否通过  与电话或仅通过 CC2640到 CC2640进行通信来验证吞吐量示例?  如果我们已经使用手机进行了测试、则使用了哪个应用程序?

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以对电话使用吞吐量示例、但协商 DLE 的是电话的操作系统。 您可以使用 任何通用 BLE 应用、如"BLE Scanner "或"NRF Connect"来启动 BLE 连接。