This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 0.8mm PCB 上的 BLE 天线

Guru**** 2573675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566909/ble-antenna-on-0-8mm-pcb

您好!

我正在为 BLE 应用选择天线、PCB 厚度将为0.8mm、4层。


AN043上的天线 看起来很有趣、但我不确定 PCB 的布局是否正确(0.8mm)。


是否有人可以验证0.8毫米的布局?


此致、

弗朗西斯科·马丁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francisco、

    PCB 厚度对天线阻抗的影响可以忽略不计。 但是、由于我们的参考板的接地层形状和尺寸不同、您很可能必须对天线进行调优。 您应该在靠近天线馈送的位置添加 π 型滤波器以进行调优。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    感谢您的回答!

    我将离开 PI 网络进行调谐。

    此致、
    弗朗西斯科