This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640至 CC2591EVM 连接

Guru**** 2910470 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2591, CC2592, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566940/cc2640-cc2640-to-cc2591evm-connection

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: CC2591CC2592CC2590

您好!

我有 CC2591EMK、我想将其与 CC2640模块连接。 但 CC2640模块中没有 Paen 和 EN 引脚。

那么、我们能否 通过 GPIO 提供这些信号。 或者是否有其他方法可以连接它们?

e2e.ti.com/.../1460812

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditya、
    您指的是哪个 CC2640模块? 实际模块上通常有天线(芯片)、我不建议将射频引脚从模块布线到第二个 PCB 板。

    processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_Range_Extender_Control
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditya、

    如果您计划使用 CC2640和范围扩展器制作原型、我强烈建议使用 CC2592而不是 CC2591。 当然、具有10dBm 输出功率的 CC2590也是一个选项。

    谢谢、
    Fredrik