主题中讨论的其他器件:CC2540、 CC2640R2F
我(HAD)已成功使用 BTool v1.41.16 进行 OAD 测试几天。 我认为我没有改变任何东西、但开始与 BTool 建立链接的失败已有几个小时、因此我开始撰写此帖子。
错误是:
----------------------------------------
为了提供干净的日志、我清除了日志、(重新)扫描、(重新)建立了链接、但建立了链接。
今天又失败了。 清除日志没有帮助...
成功的链接日志:
[1]: 04:42:11.264
类型:0x01 (命令)
-OpCode:0xFE04 (GAP_DeviceDiscoveryRequest)
数据长度:0x03 (3)字节
模式:0x03 (3)(全部)
ActiveScan:0x01 (1)(启用)
白名单:0x00 (0)(全部)
转储(Tx):
0000:01 04 FE 03 01 00 ......
----------------------------------------
[2]: 04:42:11.273
类型:0x04 (事件)
-EventCode:0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
数据长度:0x06 (6)字节
事件:0x067F (1663)(GAP_HCI_ExtentionCommandStatus)
状态:0x00 (0)(成功)
操作码:0xFE04 (GAP_DeviceDiscoveryRequest)
数据长度:0x00 (0)
转储(Rx):
0000:04 FF 06 7F 06 00 04 FE 00 ........
----------------------------------------
[3]: 04:42:21.518
类型:0x04 (事件)
-EventCode:0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
数据长度:0x04 (4)字节
事件:0x0601 (1537)(GAP_DeviceDiscoveryDone)
状态:0x00 (0)(成功)
NumDevs:0x00 (0)
转储(Rx):
0000:04 FF 04 01 06 00 00..........
----------------------------------------
[4]: 04:42:24.525
类型:0x01 (命令)
-OpCode:0xFE09 (GAP_EstablishLinkRequest)
数据长度:0x09 (9)字节
高占空比:0x00 (0)(禁用)
白名单:0x00 (0)(禁用)
AddrTypePeer:0x00 (0)(公共)
地址: B0:B4:48:D7:C9:04
转储(Tx):
0000:01 09 FE 09 00 00 04 C9 D7 48 B4 B0… H.
----------------------------------------
[5]: 04:42:24.547
类型:0x04 (事件)
-EventCode:0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
数据长度:0x06 (6)字节
事件:0x067F (1663)(GAP_HCI_ExtentionCommandStatus)
状态:0x00 (0)(成功)
操作码:0xFE09 (GAP_EstablishLinkRequest)
数据长度:0x00 (0)
转储(Rx):
0000:04 FF 06 7F 06 00 09 FE 00 ........
----------------------------------------
关于无遮挡的任何线索。