This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541作为电池供电的 BLE 广播器

Guru**** 2567585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, TPS62730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566952/cc2541-cc2541-as-battery-operated-ble-advertiser

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: TPS62730

使用 CC2541和 TPS62730基于 TI 参考设计的新设计。  器件是一款每分钟唤醒1次、向外发送单个 BLE 广播并返回睡眠状态的传感器。

 TPS62730大部分时间都处于旁路模式。  直流/直流转换模式下的时间如此短、不确定节能是否值得。  

在此应用中、是否有关于直接使用3V 电池为 CC2541供电的评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此类应用中、可以直接使用3V 电池为 CC2541供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美 谢谢你。