This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:未找到 LAUNCHXL-CC2640R2 COM 端口

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590130/launchxl-cc2640r2-launchxl-cc2640r2-com-port-not-found

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

尝试在常见问题解答中找到答案、但运气不好、希望我能在这里获得一些帮助。

我在 Windows 设备管理器中看不到 launchpad COM 端口。 有一个 XDS110器件显示为其他器件。

当我尝试使用 C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\windows\xds110_drivers 下的驱动程序手动安装驱动程序时

它显示找到的驱动程序、但在安装时出现错误。

有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是在 Win 7还是 Win 10上? 您正在运行虚拟机吗?

    请注意、CCS v7及更高版本支持 LAUNCHXL-CC2640R2。 您可能安装了旧版 CCS。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我在 Win7上。 我首先尝试了最新的 CCS7.1、它具有相同的问题。

    我用谷歌搜索了一些注释、CCS 6.1在该板上工作正常、因此我切换到了 ccs6

    现在我切换到 Mac OS、我可以访问 COM 端口。

    [报价 USER="JXS]Win 7或 Win 10上是否有这种情况? 您正在运行虚拟机吗?

    请注意 、CCS v7及更高版本支持 LAUNCHXL-CC2640R2。 您可能安装了旧版 CCS。

    祝你一切顺利

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该使用最新的 CCS 版本。 您是否安装了 CC2640R2 SDK?

    -克尔