This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:SDK 上的 DEVPACK-LED-AUDIO 示例代码

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566867/cc2650stk-devpack-led-audio-sample-code-on-sdk

器件型号:CC2650STK

尊敬的 TI 专家:

我注意到 TI 提供了示例代码(sensortag_audio_cc2650stk_app)。 我构建了该代码并将该映像加载到 CC2650STK 中。 我将其连接到 iPhone sensortag 应用程序、但该应用程序似乎不支持此配置文件。 那么、您是否计划发布 sensortag 应用程序以支持"AUIDO"功能?

此外、如果您有任何信息/方法来处理此示例代码、请告诉我。 我想确认操作。

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以将我们的 GitHub 项目与 LP + python 脚本一起用于接收 sensortag 的音频数据。
    项目位置:
    github.com/.../simple_central_audio_receiver
    项目文档:
    github.com/.../simple_central_audio_receiver.md


    在 iOS 应用上支持音频有点困难、因为我们无法完全控制连接间隔和接收器吞吐量。 请尝试使用 launchpad 进行验证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin:

    感谢您的信息。
    我将尝试查看此源代码。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您是否知道在 Sensortag 应用程序上支持此示例代码的计划?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 sensortag 应用程序的 Android 版本上支持音频配置文件。 由于上述原因(连接间隔和吞吐量)、我们目前没有计划为 iOS 应用支持音频。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chirstin:

    感谢您的回答。
    我明白了。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、我使用安道尔应用程序尝试了这种方法、它展示了音频服务。
    但我不知道如何使用它。 您是否有此演示的用户指南?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只能检查音频是否正在传输。 最好的验证仍然是将 LaunchPad 与 GitHub 程序结合使用。