请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2540 您好!
是否可以同时使用 CC2540作为观测器和广播角色?
我们希望创建一个由多个节点组成的网络、每个节点每 X ms 广播一次其信息。 不广播时,节点应侦听其他广播。
根据 CC2540 BLE 软件开发人员参考指南、我获得了以下信息:多角色和组合角色支持已得到增强。 BLE 堆栈现在可以同时支持
在连接中作为主设备或从设备进行广播和/或扫描。
这表明可以实现 我们想要使用的行为。
是否有人可以确认确实可以同时在广播和观察者角色中使用 CC2540,或者我是否不了解该指南?
是否有任何示例说明如何同时使用广播和观测器角色?
感谢您的回答 和致以最诚挚的问候