This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:确认 CC2650STK 是否写入旧固件。

Guru**** 2761735 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566810/cc2650stk-confirm-whether-cc2650stk-write-the-old-firmware

器件型号:CC2650STK

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。
[问题]
客户能否将旧固件(版本1.2)写入最新的 CC2650STK (H/W 版本1.3)、它是否工作正常?
如果您的回答是否定的、我将通知客户避免这种情况。

我写这篇文章、sensorTag 应用程序无法正常工作。
如果我向 CC2650STK 写入最新的固件、如1.3或1.4、看起来正常工作。


如果您有任何疑问、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我可以使用最新的硬件来使用旧固件。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这个消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在这里有点困惑。

    当您在最新评论中写道"我可以使用最新的硬件使用旧固件"时。 ,这是否意味着您已经尝试将 sensortag FW V1.2编程到 sensortag HW V1.3,然后验证它是否适用于 sensortag 应用程序?

    此外、在您的原始帖子中、您写道"我写了这篇文章、sensorTag 应用程序无法正常工作。" 这句话是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christin:
    我的客户已经评估了 PoC 中的一些 sensorTag。 SensorTag 固件版本为1.2。 最近、他们添加了一些感应器、但最新的一个是1.3版。 因此、他们降低了固件的级别。
    此外、他们还在连接环境之前使用 Sensortag 应用程序确认了 sensortag 的操作。

    此致。
    Kaka