器件型号:CC2540DK
您好!
我正在尝试使用 CC2540DK 开发套件获取 OTA 演示。 我已认真遵循《适用于 CC254x 的 BLE 无线下载开发人员指南》(http://processors.wiki.ti.com/images/8/82/OAD_for_CC254x.pdf)第9至11节的说明。
外设无法正常工作(正在广播、正在运行图像 A 或 B...)? LCD 屏幕仅显示(我怀疑 SmartRF05默认值):
德州仪器
SmartRF05 EB
我没有按照指南中的建议执行"超级十六进制"、而是对 BIM、img_a 和 img_B 进行了编程 我在每一步后都复制了.hex、并比较了这三个图像、看起来就像您所期望的那样。 此外、仅在进行踢脚时、我重启电源并让它运行以查看会发生什么情况。 在每个阶段、我看到完全相同的 LCD 消息。
电路板看起来已死。 游戏手柄不执行任何操作。 在中央运行的 OAD_manager (看起来与 SimpleBLE 演示类似)和我手机上的 BLE 扫描仪没有看到来自外设的广播。
我认为:
BIM 未运行
BIM 正在运行、但它认为 img_A 或 img_B 无效、因此两者都不运行
感谢您的任何帮助、
Dave