This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:更新了建议的 SPI 闪存器件型号列表

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566417/cc2640-updated-list-of-recommended-spi-flash-part-numbers

器件型号:CC2640

关于 CC26xx、除了当前 EVM 的 BOM 之外、我们是否有经过测试的 SPI 闪存器件型号列表、这些器件型号经验证可与外部闪存驱动器开箱即用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、B:

    除了 EVM 上的器件外、我们还没有测试任何其他器件。 不过、修改驱动程序以使用任何 SPI 闪存部件应该相当简单。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Fredrik。 我知道驱动程序可以修改、但只是想检查我们是否使用多个非常相似的部件验证了当前驱动程序和 OAD 流程、以便客户可以选择制造和供应链原因(第二货源等)。 这回答了我的问题。