This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640与 PC 蓝牙的行为不一致

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566249/cc2640-cc2640-inconsistant-behavior-with-pc-bluetooth

器件型号:CC2640

您好,

我们在其中一个项目中使用了 CC2640、它可以与移动蓝牙配对、但其中一些无法与 PC 蓝牙配对。

您对此有什么经验吗、请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jom、您好!

    您是否确定您的 PC 与低功耗蓝牙兼容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它与低功耗蓝牙兼容,我们还将另外一个板与 PC 配对,

    但某些电路板与 PC 配对时出现问题、同样也可以与移动电话配对。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jom、您好!

    您的 PC 似乎有问题。 您是否已成功将其与其他 BLE 器件配对?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marie、
    我们已经与这台 PC 配对的一些主板,这是可以的。 但其余电路板无法与同一台 PC 配对,它也可以与电话配对。
    因此,如果是 PC 问题,我们如何将某些板与同一台 PC 配对
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jom、您好!

    您正在使用定制板吗? 您使用的是 SDK 的哪个版本?

    您能否提供失败配对尝试的监听器日志?