This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541专有模式-数据包 CRC 计算

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566391/cc2541-cc2541-proprietary-mode---packet-crc-calculation

器件型号:CC2541

您好!

使用 CC2541专有模式时- CRC 的计算结果是多少? 是否包含标头? 地址字节(如果使用)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这基于到 BSP 的输入。 请参阅 CC254x UG (SWRU191)中的25.4.4 "协处理器模式"。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指的是通过传入射频数据包计算出的 CRC。
    特别是在自动模式下-尝试了解 CRC 是否包含9/10位标头和/或地址字节。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    物联网开发人员大家好、
    CRC 始终通过标头、地址字节(如果存在)和有效载荷进行计算。 如果 FRMCTRL0寄存器中的 SW_CRC_MODE 位字段被置位、也会包含同步字(SW)。 它们逐位传输到 CRC 模块以计算 CRC 校验和。