This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:有关 SSI 和 RTC 的问题

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589941/cc2640r2f-question-about-ssi-and-rtc

器件型号:CC2640R2F

您好!

我的客户正在考虑使用 CC2640R2。
那么、我有以下两个问题。
感谢您的评论。

他们希望使用 SPI 作为主器件、可以使用 M3的 SSI 设置多少最大频率?
  使用 SCE 时的最大频率是多少?

  它们希望与频率为8MHz 的传感器通信。
  它们与数据表和 TRM 的以下描述混淆。
  " SSI 支持高达4MHz 的 SPI 主设备和从设备。"(DS)
  "支持2MHz 及更高的位速率、最大位速率由外设决定。"(TRM)
  对于 SCE、我认为 SCE 的 SPI 设置菜单中的最大频率为1.1MHz。

2.除重新启动电源外,是否有任何其它可重置 RTC 的地方?
  这是对 RTC 用于 RTOS 的识别。
  需要使用 Clock_getTicks ()读取 RTC 值、
   但是、他们希望只要电源继续供电、就不会重置该值。

很抱歉、解释错误。
我很高兴你能给予合作。

此致、
Miyashiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miyashiro San、

    1.你引述的第6.10节是不正确的。 我已要求我们的技术写作人员对此进行更新。 正确的数字可在"同步串行接口(SSI)"表中找到。 SSI 模块支持高达4MHz 的从机通信频率、高达6MHz 的主机双工通信频率以及高达12MHz 的主机双向通信频率。

    对于 SCE、最大值为:仅2MHz TX、仅1.7MHz RX、1.1MHz RX+TX

    2.只有在断电或所有时钟被禁用时、才会复位或停止 RTC。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    感谢您的快速回复!
    我很理解。

    我总是得到你的帮助,非常感谢你。

    此致、
    Miyashiro