This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:用于 cc2640中 OAD 的 Android 库

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/564676/cc2640-android-library-for-oad-in-cc2640

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

您好!

我计划根据“空中下载用户指南 ”在 cc2640应用程序和 Android 应用程序中添加对空中下载的支持。  在用户指南中,BLE STACK 2.2.0及更高版本不再支持 TI 传感器标签 Android 应用中使用的方法。   

TI 是否提供了可集成到我的应用程序以实现 OAD 的任何其他 Android 库?  

谢谢

Shayfy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shayfy、您好!

    我不知道任何其他 Android 库。 OAD 服务基于 Android 支持的标准 GATT 接口、该服务记录在 BLE-Stack v2.2.x SDK 中相应的 OAD 用户指南中。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:Jarle 在 以下位置发布了 OAD Android 库:git.ti.com/ble-oad-android-source-code

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JXS、感谢您引导至 Android 的链接。 如果我克隆此存储库、则它是 iOS 的 Xcode 项目。 因此、它不适用于 Android。 有关 OAD 最新 Android 代码的任何想法、人们会关注这些代码并从中获得帮助。