This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650STK:传感器标签 PCB 上安装了哪个外部闪存

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589735/rtos-cc2650stk-which-extermal-flash-is-mounted-on-the-sensor-tag-pcb

器件型号:CC2650STK

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我尝试 理解传感器标签板上使用的闪存。

在此参考中:  www.ti.com/.../swrr134b.pdf  是  MX25R8035FZUIL0  

    http://www.ti.com/lit/ug/tidu862/tidu862.pdf   中的内容是 W25X20CLUXIG  

传感器标签中真正使用的部件是什么

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们似乎在 Rev1.2.0和 Rev 1.3.0上使用了 W25X20CLUXIG、在 Rev1.3.1上使用了 MX25R8035FZUIL0。 由于 Rev1.3.1是最新版本,因此您可以使用 MX25R8035FZUIL0。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    它们对尺寸的期望有何差异? FW 使用它们是否有差异?

    谢谢

    安娜