This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:电池电压读取不准确

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589928/cc2640-battery-voltage-read-is-not-accurate

器件型号:CC2640

您好!

我有一个为 CC2640供电的3V 设计。 我使用函数 AONBatMonBatteryVoltageGet ()来读取电池电压。 根据数据表、我了解读数不精确度可能高达 50mV。 但是、在某些器件上、我看到差异高达200mV (3.0V 的读数为2.8v +/- 50mV)。 这种情况始终如一。 其他一些器件正在正确读取相同的电压。 施加的实际电压在器件引脚上测量、并确认为3V。  

如果我更改电压、测量结果会精确跟踪偏移约200mV 的变化(例如2.9V 读取为2.7V、2.8V 读取为2.6V 等)。

问题:

1.  AONBatMonBatteryVoltageGet()函数是否会出现这种情况?

2.是否涉及到我缺失的特定于器件的校正因数? 是否有更高级别的 API 可执行校正并发送正确的值。

高塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Goutam、

    这不是预期行为。 我已要求我们的一位专家查看您的帖子。

    此致、
    Fredrik