Thread 中讨论的其他器件: CC2650
工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
使用 TI CC2640R2F 和 LaunchPad 时存在几个问题。 我们正在寻求 TI 团队的帮助。
1. LaunchPad BIM 项目问题: BIM (引导映像管理器)项目 将在运行简单外设项目的 LaunchPad 上滞留在0xfffffe? 然后、我们无法执行 OAD 函数。 请参阅随附的图1。
图1.
我们 正在使用 CC2640R2F 开发客户电路板。 客户使用的电源配置是 内部 LDO 稳压器 (CC2640r2f 数据表第41页)。 当动态时钟 正在使用时、此板似乎存在启动问题(当您关闭板电源并再次为其加电时、什么也不起作用)(请参阅所附的图2)。
但是,如果我们使用 周期时钟 和周期为1ms,则客户的主板可以正确启动。 但周期性时钟会阻止系统进入 低功耗待 机模式。
图2.
此启动问题是否由电源配置引起? 如果我们更改为 内部直流/直 流稳压 器设置,这是否是解决方案? 从功能(例如空闲和待机模式)的角度来看,内部直流/直流稳压器和内部 LDO 稳压器之间有何差异?
我们期待尽快收到 TI 的答复。
谢谢
最好
Fu