This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CC2650 DIO 到 IOID 映射?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566488/launchxl-cc2650-cc2650-dio-to-ioid-mapping

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

  我正在尝试了解 CC2650 Launchpad LED 的映射。 我可以在原理图中看到、红色 LED 是 DIO_10、并基于引脚16的 TRM。 但是、在 CC2650_LAUNCHXL.h 上 、红色 LED 为 IOID_6。 哪一个显示 DIO_10的 CC2650文档是 IOID_6? 我想在 DIO_6的另一个引脚上点亮 LED、我在文档中找不到它是哪个 IOID_X?

CC2650_LAUNCHXL.h

/*分立式输出*/
#define Board_RLED IOID_6

ioc.h

#define IOID_6          0x00000006 // IO ID 6.

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系、我之前看的是 Sensortag 原理图。 我根据 CC2650 Launchpad 原理图确认 IOID 正确。 )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您解决了这个问题。