This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:Nexus 5X 连接问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566493/cc2540-nexus-5x-connectivity-issues

器件型号:CC2540

在将 SOC 与 Nexus 5X 配对的应用中使用 CC2540时、经常会出现断开连接。  使用 CC2540与 Nexus 5X 是否存在已知问题(无论是通过软件还是硬件)、这是有什么可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    您是否使用最新的堆栈:BLE 1.4.2 (适用于 CC254x)?
    请尽可能提供监听器跟踪。

    您还可以在 stackoverflow.com 或我们的 E2E 上搜索可能的问题、在此处找到几个主题:
    e2e.ti.com/.../457958
    e2e.ti.com/.../1273021