This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc2640:cc2640f128rhb BLE 持久配对

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589863/cc2640-cc2640f128rhb-ble-persistent-paring

器件型号:CC2640

不确定我是否提出了正确的问题、但我需要详细了解 BT 配对以及是否可以在不始终激活蓝牙配对输入(开关)的情况下连接到器件。

我更是项目管理级别的人、因此请参考可能详细介绍配对过程的信息或文档。

我希望 CC2640 (在远程控制中)始终可以发现、并让其他器件与用户输入连接、以便随时可以使用。

我有一个蓝牙鼠标(轻触以配对)、似乎是这样做的。

例如、一旦配对、设备可能几乎无限期地保持配对状态、直到电池需要更换?

提前感谢您的任何建议!

Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我们确实进行了此类配对、它将在启用绑定的情况下无限期地保持配对。 主题有点干、但您可以参阅 BT 核心规范、也可以查看我们的 SDG、了解不同类型的配对(包括密码输入):
    software-dl.ti.com/.../index.html

    "仅工作"配对方法不需要任何输入或输出。

    祝你一切顺利