This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIBLUETOOTHSTACK-SDK:创建新的蓝牙堆栈项目(或从示例项目)

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/588855/ccs-tibluetoothstack-sdk-create-new-bluetooth-stack-project-or-from-sample-project

器件型号:TIBLUETOOTHSTACK-SDK
主题中讨论的其他器件:CC2564MODA

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我在 CCS 中使用的是 TI 蓝牙堆栈。 我可以成功构建和运行示例应用程序、但我已准备好构建自己的应用程序、并且在启动具有所有必要依赖项的新项目时遇到了困难。 我尝试从头开始新项目并复制 Bluetopia 文件、但未成功。 然后、我尝试仅复制示例 SPP 项目、我将根据我的需求对其进行编辑。 当我复制项目并重命名它时、我会收到几个"无效项目路径"警告。 如何更正项目路径?

我将 MSP432 Launchpad 与 CCS 6.2中的 CC2564MODA BoosterPack 搭配使用。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们将把它路由到相应的应用程序组、您应该很快得到响应。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    [引用用户="John Hoie"]

    然后、我尝试仅复制示例 SPP 项目、我将根据我的需求对其进行编辑。 当我复制项目并重命名它时、我会收到几个"无效项目路径"警告。 如何更正项目路径?

    [/报价]

    这可能是由于 CCS 工程的目录结构发生了变化。 在所有示例应用项目(即 SPPDemo)中、使用与 CCS 项目文件相关的易释放路径指定栈/HAL 依赖项文件。 您可以在"Project"->"Properties"->"Build"->"Include Options""Project"->"Properties"->"MSP432 Linker"->"File Search Path"选项卡中根据您的目录结构进行更改

    此致、

    Vihang