This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:将代码从 CC2640移植到 CC2640R2F

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589809/cc2640-porting-code-from-cc2640-to-cc2640r2f

器件型号:CC2640

您好、TI、

我使用的是 cc2640、但遇到了内存限制问题。 如果我转到 CC2640R2F (提供更多内存)。 是否可以将我开发的代码从 cc2640移植到 CC2640R2F?

由于 CC2640R2F 使用 蓝牙5.0 (而不是4.2),它是否仍然与 cc2640代码兼容?

从 cc2640移植到 CC2640R2F 时、我有多少变化?

 正在等待您的回复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 mabbas

    是的、当然您可以将代码从 CC2640导入 CC2640R2F、您只需使用 board.h 文件代替 CC2640 board.h 即可!

    关于蓝牙5、CC2640R2支持蓝牙5架构、但蓝牙5的软件堆栈现在仍然不可用、并将在未来的更新中提供、

    现在、CC2640R2运行 BLE 4.2软件堆栈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mabbas、

    将您的软件项目从 CC2640迁移到 CC2640R2F 时需要进行一些移植。 CC2640R2F BLE Stack 的软件开发人员指南: software-dl.ti.com/.../index.html 中提供了全面的指南

    谢谢、
    Fredrik