This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:如何将定制天线连接到 CC2650 Launchpad?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589871/launchxl-cc2650-how-to-connect-custom-antenna-to-cc2650-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我希望将定制天线连接到 CC2650 Launchpad。 有可能吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    英里、您好、

    这有可能。 您可能会注意到电路板上有一个射频连接器。 通过更改直流阻断电容器的方向(您应该只需查看 PCB 即可识别此组件)、您将射频信号路由到连接器。

    下面是从 JSC 到 SMA 的适配器电缆: www.digikey.com/.../342

    谢谢、
    Fredrik