This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540温度和压力

Guru**** 2539480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589719/cc2540-cc2540-temperature-and-pressure

器件型号:CC2540

您好!


我正在研究在物联网项目中使用 CC2540的可行性、在该项目中、微控制器可能必须放置在注塑件中。 注塑成型将使微控制器暴露在185oC 的温度和15 bar 的压力下4分钟(注塑期间压力高达80 bar)。

微控制器是否能够处理这些情况? (我知道数据表中的最高存储温度列为125oC、但我认为它可能可以处理更高的温度、例如 在回流炉中。)

此外、如果数据表中未列出其他微控制器的此类信息、我在哪里可以获得这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruan:

    在规定的限值之外运行时、不能保证正确运行。 在本应用手册 :www.ti.com/.../slua271a.pdf 中 、您将找到 QFN 封装的典型焊接曲线。 您可以看到、您询问的温度曲线与芯片可以处理的温度曲线不是太远。 更令人关注的是压力。 我不知道在这种高压条件下对 QFN 封装进行任何测试、我们当然不会将其作为封装鉴定的一部分进行测试。 要验证您的申请是否可以接受、您需要对该流程进行自己的鉴定。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、感谢您的反馈。