This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将数据 cc2650存储在 Excel 或 csv 文件中

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566113/store-data-cc2650-in-a-excel-or-csv-file

Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC2540

大家好、

对于我的大学项目、我必须将来自 cc2650的数据存储在 Excel 或 csv 文件中、可能无需使用 IBM 或其他站点的数据库

我在 Android 应用程序中查看了此主题 e2e.ti.com/.../1794059、没有该按钮、该怎么做? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    您是否能够使用 Christin 关于使用 BTool 收集数据的其他建议?

    您还可以从以下指南开始尝试编写具有您所需功能的应用 程序:evothings.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法完成、因为我的 CC2540软件狗具有用于数据包监听器的固件、而且我没有用于该软件狗重新编程的调试器(e2e.ti.com/.../163044)

    在项目的这个阶段、应用程序的方式对我来说很困难、我认为使用云更好、是否有如何使用 IBM 云和存储数据的指南? 我搜索了、找不到。