This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BLE USB 软件狗的 BLE Device Monitor 设置有问题?

Guru**** 2576815 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566199/ble-device-monitor-setup-with-ble-usb-dongle-problem

Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC2540

您好!

  我正在尝试使用 BLE USB 软件狗设置 BLE Device Monitor。 但是、BLE Device Monitor 无法看到我的 BLE USB 软件狗。 我遵循 BLE Device Monitor 用户指南。 如何安装虚拟 COM 端口驱动程序?

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我在设备管理器中安装了虚拟 COM 端口驱动程序。 但是、我在下面得到该误差。  

    我还尝试使用 CC2650 Launchpad 作为主机。 我使用 SmartRF 闪存编程器对"cc2650lp_host_test_rel.hex"进行了编程。 但是、BLE Device Monitor 仍然存在同样的问题。 我昨天刚刚收到了 BLE USB 软件狗。 我希望它不会损坏。

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否将 HostTest 应用程序下载到 CC2540 USB 软件狗中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    在 Smart RF Flash Programmer 2中看不到 CC2540 USB 软件狗。 同时、我将使用另一个 CC2650 Launchpad 作为主机、它可与 BLE Device Monitor 配合使用。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    闪存编程器2用于对 CC26xx/CC13xx 进行编程。 要对 CC254x 进行编程、您必须使用闪存编程器和 CC 调试器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还没有 CC 调试器。 同时、我将使用 CC2650 Launchpad 与 BLE Device Monitor 配合使用。 如果 TI 为我提供了一个 TI BLE USB 软件狗、我可以直接连接到 Windows 10 PC 并将其与 BLE 器件监控器结合使用、那就更好了。 CC2650 Wiki 中没有提及这一点。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2540 USB 评估套件快速入门指南 中显示了预加载的固件适用于监听器、但并非每个人都清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SmartRF 数据包监听器可与 CC2540 USB 软件狗配合使用。 至少我可以使用软件狗进行数据包监听。

    感谢您的所有帮助、Yikai。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。