This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:如果同一项目在 F128上运行、在 Moda 上运行、CC2650F128和 CC2650MODA 之间的区别是什么?省去了 GPIO 引脚和 Antena 的数量

Guru**** 2552170 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589464/cc2650-what-is-the-difference-between-the-cc2650f128-and-cc2650moda-eccept-the-number-of-the-gpio-pins-and-antena-if-the-same-project-works-on-the-f128-and-hungs-on-moda

器件型号:CC2650

大家好、

我有集成了 CC2650F128的 LaunchPad CC2650和 CC2650MODA。

我尝试在它们上刻录相同的项目"SimpleBLEPeripheral"。 尽管它在 CC2650F128 BLE 上运行、但它根本不能在 CC2650MODA 上运行。

我没有对它进行任何修改。  

原因可能是什么。

感谢您的关注

此致

Boris Fridman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看我们的软件开发人员指南第6.2节。

    默认项目为7x7、因此 PIN_init 将尝试访问某些无法用于5x5的 IO。 因此、它将导致硬件总线故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hith、Christin、
    感谢您的回答。
    它帮助了我!
    此致!
    Boris Fridman