This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650 + CC3200模块一起- FCC 认证

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC2650, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565729/cc2650-cc2650-cc3200-modules-together---fcc-certification

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他部件:CC3200、、

您好!

我们的产品使用 CC2650和 CC3200模块。  在 CC2650的文档中,我阅读了法规部分中的应用手册,指出如果该模块与另一根天线并置,则 CC2650将不能为 IC 认证。  由于我们计划在近距离使用这两个模块,因此这在功能上和 FCC 合规性方面是否都是一个问题,而没有某种开关?  

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您提到的是哪份应用手册?

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第31页的 CC2650MODA 数据表中提供了应用手册 :www.ti.com/.../cc2650moda.pdf
    它指出:"为了符合 IC 射频暴露要求、此器件及其天线不得与任何其他天线或发射器并置或配合使用。"

    我还发现了这一点、这表明在同时操作 WiFi 和 BT 无线电时性能会下降: focus.ti.com/.../coexistence.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lance:

    如果该模块靠近另一个无线电、例如 WiFi 模块、并且它们同时发射、则可能存在可能会进入受限射频频带的互调杂散。 缓解这种情况的一种方法是确保对讲机不会同时传输。

    谢谢、
    Fredrik