This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:预闪存固件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589190/cc2650stk-pre-flashed-firmware

器件型号:CC2650STK

我订购了 CC2650STK、它开箱即用、能够立即通过应用商店应用程序运行。 我唯一的问题是器件在两分钟后进入睡眠模式。 我正在尝试找到可以获取预刷写固件的源代码的位置、以便可以更改此睡眠设置。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我找到了正确的固件、但示例文件应用程序和堆栈文件夹都只包含一个文件。 对于应用程序、它的 Merge.bat 和堆栈、它的 build_config.opt。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您下载并安装 BLE Stack v2.2.1、源文件位于 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\src\examples\sensortag\cc26xx 下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我们如何从资源探索菜单导航到此示例吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么要从资源浏览菜单导航到此示例? 您只需将项目导入 CCS、即可在 CCS 中导航源代码。