请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:CC2650、 BLE-STACK大家好、
我有一个 CC2650 LaunchXL。 由两个示例供电- Uartecho 和 ProjectZero。 我使用 CCS6。
在有 ADC 驱动程序的地方使用的项目 Uartecho 驱动程序。 驱动程序已经过测试-工作正常。
缺少项目 ProjectZero ADC-driver。
如果您尝试修复任何内容(不同的驱动程序)、从 Uarteco 项目 ProjectZero 项目传输 ADC 驱动程序会导致编译错误。
请告诉我如何将 ADC 连接到 ProjectZero 项目? 或者从何处获取所有编译的不同版本的 ADC 驱动程序?