This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:OAD 片上加载后构建错误(位置(0x00000000)不为空)

Guru**** 2569625 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/588939/ccs-launchxl-cc2640r2-oad-on-chip-post-build-errors-location-0x00000000-is-not-empty

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试按照 CC2640R2F SDK (3.01)平台文档中提到的开箱即用片上 OAD 示例进行操作。

我使用的 CCS  版本:7.1.0.00016、 arm 编译 器16.9.0.LTS、 simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25、随附的 CCS 安装详细信息: e2e.ti.com/.../ccs-instalation-notes.txt 

按照几个论坛()中的建议更改链接文件  和 OAD wiki 末尾的链接后,在构建 OAD_TARGET_cc2640r2lp_app 时,仍然会出现错误: 致命错误:--提供的元数据位置(0x000000000000 )不为空。 正在退出。

附加的编译器控制台文件: e2e.ti.com/.../ccs-console-file.txt

任何建议都受到最热烈的欢迎。

谢谢、

Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amir、

    我已经回答了您链接到的主题中的问题。 请尝试一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    + OMID
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    我最终成功创建了 bin 文件,当然,现在我还有其它的片上 OAD 问题,但这将在其它线程上... )