This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:代码大小-外部存储中的代码

Guru**** 2576795 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565696/cc2640-code-size---code-in-external-storage

器件型号:CC2640

CC2640具有128KB 内部闪存。  我最初假设外部闪存可用于额外的代码空间、但我知道它不会像外部闪存那样快速运行。

深入了解规格、示例、论坛... 这看起来是不可能的、但我从未听说过它直接说过。  是否有人可以确认无法使用外部闪存器件显著增大自己的潜在代码大小、或者如果可能、请告诉我如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、不能、所有代码都必须从内部闪存中执行。 如果您需要更多的内部闪存、现在有 CC2640R2F、它为应用代码提供了更多的内部闪存空间。 有关更多详细信息、请参阅此论坛首页上的便利贴。

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认!