This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:128位 UUID SimpleBLE

Guru**** 2576815 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565343/cc2541-128-bit-uuid-simpleble

器件型号:CC2541

您好!

我按照以下链接中的说明操作、以便可以为 CC2541提供128位 UUID。 但是、该示例中似乎有问题。

请注意、在第一个 cortrect 128位 uuid "0xF000FFF104514000B0000000000000000000"之后、以下128位 uuid 位于不同的序列"0x2A252A242A232A041801280028012803"中。

另外、为什么我将"0A:25:00:00:00:00:00:00:00:B0:00:40:51:04:F1:FF:00:F0" UUID 的值作为"0x2803"的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javer、您好!
    测试时是否使用了1.2版堆栈?
    您是否只是将128bitUUID.zip 的内容合并到了您的应用程序中?

    0x2803是蓝牙 SIG 定义的“Characteristic Declaration”属性的 UUID:
    www.bluetooth.com/.../declarations
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erik 您好!

    感谢您的回复。

    我在测试中使用 BLE-CC254x-1.4.0。 这是我应该使用的正确项目吗?
    是的、我只需将其与 BLE-CC254x-1.4.0中的"SimpleBLEPeripheral"样本合并即可。

    是的,我知道0x2803是蓝牙 SIG 定义的“Characteristic Declaration”属性的 UUID。
    但是、我想知道为什么我会获得"0A:25:00:00:00:00:00:00:00:B0:00:40:51:04:F1:FF:00:F0"、这似乎是一个128 + 16位 UUID。

    抱歉、对于这个新问题、我是一个非常新的 GATT 协议。

    BR、
    Javer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有人可以帮助我解决上述问题吗?

    谢谢、
    Javer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javer、您好!
    此修补程序适用于旧版本(1.2)。 当您执行简单的合并时、可能会有其他冲突。 我建议您将修补程序中的每个文件(例如 WinMerge 或其他比较插件与文本编辑器)进行比较,并手动更改源文件。