This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2564C:是否可以同时使用 A2DP 和 BLE?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589431/linux-cc2564c-is-there-any-way-to-use-a2dp-and-ble-at-the-same-time

器件型号:CC2564C

工具/软件:Linux

你好。

我对在双模中使用 CC2564C 有疑问。

 n`t 应用手册、CC2564C 不能同时运行 A3DP 和 BLE。 但是、如果可能、我希望同时使用 A2DP 和 BLE。

堆栈:bluez

BTS 文件: cc256xc_bt_sp_v1.0  

波特率: 4000000  

深度睡眠模式:禁用

目前、如果我同时将蓝牙扬声器和 BLE 连接到 CC2564C、则音频流会中断。

是否有任何方法可以同时使用 A2DP 和 BLE?

谢谢你