This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640:将 LED 直接连接到 GPIO

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/588215/rtos-cc2640-connecting-leds-directly-to-gpio

器件型号:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我已将2个 LED 连接到 IO 4和3

该器件由常规电池供电、当电池电量不足时、LED 灯变弱。

我以1.5VF 和2mA 的标称功率放置 LED。

我做错了什么?

谢谢

安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anna、

    随着电源电压下降、流经 LED 的电流会降低。 您可能需要稍微减小电阻器。 只需确保在最大电源电压(电池充满电)下不会超出最大电流额定值。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    330R 通常与红色 LED 配合使用、供您参考。 对于绿色 LED、您应该使用较小的电阻器。 对于白光 LED、电阻器必须非常小。

    但最好查阅 LED 数据表并直接计算偏置电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!