This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:如何在<<pdmstream_CC2650STK_TI>>示例中提高音频采样率

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589161/rtos-cc2650-how-do-i-increase-the-audio-sampling-rate-in-the-pdmstream_cc2650stk_ti-example

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我使用"pdmstream_CC2650STK_TI"示例使用来自 cc2650 sensortag 的麦克风。 默认采样率显示为96Hz;没有压缩。  

我一直在使用这些参数:

#define SA_PCM_BLOCK_SIZE_IN_SAples 32.

#define SA_PCM_buffer_node_size_in_blocks 6.

但是、当采样率增加时、结果看起来会更加嘈杂。  

有人能告诉我如何提高采样率吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如我们的 PDM 驱动程序文档中所述、我们不建议更改采样率、尤其是提高采样率(然后您必须更改编解码器)。

    我们的音频示例的采样率为16kHz,压缩率为4:1。(您可以在以下网址找到有关我们语音解决方案的更多信息: software-dl.ti.com/.../voice.html)