This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541内部的 ADC 内部基准电压

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/564942/cc2541-adc-internal-reference-voltage-inside-cc2541

器件型号:CC2541

你好、在那里

我正在从事一个 CC2541项目、需要对范围为890mV-990mV 的模拟电压进行采样、且精度为~μ V+/-0.125mV。

我使用的是14位分辨率。 理论上、如果 ADC 基准电压足够稳定(+/-1mV)、则可实现精度(1/8191 = 0.122mV)。

但是、根据我的经验、内部基准电压具有很高的噪声(在感兴趣的模拟电压范围内为+/-8mV)。 为什么- 1?

此外、CC2541数据表显示内部基准电压为1.24V @VDD=3V、Ta=25c、VDD 系数为4mv/V、温度系数为0.4mV/10C。

我的~是 Vdd=2.1V、Ta k Ω=25C。 如果遵循以下数据表、则 Vref 应约为1.236mV。 但是、我的测试数据显示 Vref 约为 1.188V+/-8mV。 这与数据表略有不同。 为什么-2?

有人能帮我调试问题的原因吗?

我还应该如何进行校准?

感谢您的帮助。

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在本例中、您应查看 ENOB 10.3。 内部基准是一个位噪声、数据表中的典型值来自大量器件的平均值、以及内部基准电压的多次测量。

    您可以从输入信号中减去直流失调电压(理想情况下为890mV)、然后向系统中添加增益以放宽 ADC 的精度要求。

    除此之外、您还可以在同一输入上采集多个样本并对其求平均值、以消除噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christin

    非常感谢您的回答。

    您能否提供有关直流偏移和信号放大的电路设置建议?

    放大器的器件型号是多少?

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我对您的设置没有任何建议。 您必须自己找到解决方案。