请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 Thread 中讨论的其他器件: CC2650
您好!
我在数据表中对 cc2541上的内部温度传感器进行了1点校准说明。
由 CR2032电池供电的芯片。
然后电池电量已满、 准确度还可以:+/- 3度。
但电池电量不足、精度:+-9度。
如何解决?
我知道、CCS 中有用于 cc2650的库、用于在温度计算中补偿电池放电。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.